SNN 如何访问安全设备

大多数处于出厂默认状态的
CIP Safety™
I/O 模块会接受由模块所属控制器分配的 SNN。当控制器首次与该模块建立连接时,编程软件自动为该模块连接设定的 SNN 值将被采用。
重要提示:
CIP Safety™
I/O 模块分配有 UNID(SNN + 节点地址)后将保持分配的 UNID,如需使用其他值,必须先将模块复位。
某些设备(如 I/O 树中的其他安全控制器)会接收来自编程工作站的 SNN 配置。对于这些设备,如果编程软件未自动分配正确的 SNN,则必须手动配置连接来使用已经编程到该设备中的同一个 SNN。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal