安全网络号 (SNN)

控制系统内的通信通过桥接或路由组件互连的子网传输。以下是子网的示例:
  • 机架背板
  • I/O 模块组
  • LAN 内的以太网子网
与直接为每个
CIP Safety™
设备创建一个 UNID(在大型系统内往往导致发生错误)不同,每个子网都有唯一的安全网络号 (SNN),而 UNID 是基于 SNN + 节点地址创建的。
在 Logix SIS 中,SNN 适用于整个冗余机架对。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal