安全签名层级结构

下图显示了安全签名层级结构的示例:
  • 层次结构中的每个元素都存在带有 ID 和时间戳的签名。
  • 展开顶部的安全签名可查看其基本元素。
  • 展开父元素可查看其基础子元素。
安全签名层级结构
安全签名层级结构
条目
说明
A
安全签名
B
安全签名元素

聚合签名

包含一组标签和参数的安全元素具有聚合签名。聚合签名表示元素中所有标签和参数的有效性。
以下元素具有聚合签名:
  • 控制器作用域安全标签
  • 安全程序参数和标签
  • 安全用户自定义指令
  • 安全映射标签
  • 安全 I/O 连接
如果前面某个元素的集合中没有成员,例如,无控制器作用域的安全标签,则聚合签名值显示为 64 个零。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal