安全签名

安全签名用于验证安全应用的完整性:
  • 安全签名适用于控制器项目的整个安全部分。创建、记录并确认安全签名是安全应用开发流程中的必要环节。具有安全签名后,才可作为 SIL 2/PLd 或 SIL 3/PLe 级安全控制器运行。安全签名中不包含标准应用中的任何内容。
  • 安全签名是由多个安全签名元素组成的层级结构。例如,安全任务、程序和例程是安全签名元素的示例。安全签名元素可识别控制器项目中的各个更改,从而帮助您进行影响分析。如果验证计划不需要对未变更的元件进行重新验证,则认证工作可能会减少。
    所有安全签名元素在生成项目安全签名时创建。要查看项目的所有安全签名元素,您可运行安全签名报告。
安全签名及其各个元素具有以下特性:
  • 安全签名 — IDA 唯一的 64 个字符字母数字标识号。
  • 时间戳——生成安全签名的日期和时间。对于安全签名元素,每当其签名 ID 发生变化时,时间戳也会随之改变。该时间戳基于生成签名的计算机本地时钟。
安全签名
安全签名
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal