归档安全签名报告以供审计

您可将原始安全签名报告与更新的安全签名报告进行比较,以显示哪些元素已更改,哪些元素未出于审计目的进行更改。如果验证计划不需要对未更改的元素进行重新验证,则认证工作可能会减少,例如在这些情况下:
  • 您希望将经过验证的安全应用移植到将来的版本中,而无需重新验证整个应用。
  • 您想要添加或更新已验证安全应用的某些元素,而无需重新验证未更改的元素。
  • 您想要将一些已验证的元素复制到另一个项目中,而无需重新验证所复制的元素。
安全签名报告在以下默认目录中以 .htm 文件存档:
C:\Users\Public\Documents\Rockwell Automation\Studio 5000\Logix Designer\Safety Signature Reports
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal