安全签名状态

签名可以有三种状态,以颜色表示:蓝色、黑色或灰色。

蓝色签名

在以下情形中,签名显示为蓝色:
  • 首次生成安全签名后
  • 在后续生成安全签名后,表示对安全元素或其子元素之一的更改
下面示例中的安全签名报告显示了以下工作流程产生的蓝色签名:
  1. 首次生成安全签名。
  2. 在 S_DE1 程序中创建安全标签。
  3. 生成后续的安全签名。
  4. 生成安全签名报告。
在步骤 2 中创建安全标签时,将生成以下元素的蓝色签名:
  • 参数和本地标签子元素
  • S_DE1、T01_Safety 和安全应用项目父元素
蓝色父级和子级签名
蓝色父级和子级签名

黑色签名

当安全元素或其任何子元素未发生改变时,在后续生成签名后,签名将变为黑色。

灰色签名

灰色签名为未知签名。当 Logix Designer 应用程序无法验证签名 ID 是否与相关值匹配时,将发生未知签名。未知签名不能用于认证,必须更新。
执行以下任何工作流程时,签名将显示为灰色:
  • 删除安全签名
  • 使用现有安全签名从导入的项目创建控制器项目
  • 使用现有签名复制安全签名元素
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal