XAxis 对象的 StartTime 属性

返回或设置图表左边缘所代表的时间。读/写。日期。
如果开始时间设置为 1/1/92 之前的日期,则会将开始时间设置为 1/1/92。如果开始时间和时间跨度相加超过 1/17/2037(2037 年 1 月 7 日),则会修改时间跨度,以使结束时间为 1/17/2037。
语法
xaxis
.
StartTime
[
= 时间
]
其中
xaxis
- 是一个 XAxis 对象,或是一个对 XAxis 对象求值的表达式。
时间
- 是一个日期类型的参数,指定图表左边缘所代表的时间。
备注
趋势对象必须处于暂停模式下(不滚动),否则,将出现错误“无效的日期或时间范围”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal