SetStartTimeAndSpan 方法

通过设置开始时间和跨度,设置图表将显示的时间。下面语法中的所有参数都是必须项。可用的范围为 1/1/1992 到 1/17/2037。
语法
xaxis
.
SetStartTimeAndSpan
(
DateTime, StartMS, RangeDays, RangeHours, RangeMinutes, RangeSeconds, RangeMS
)
其中
xaxis
- 是一个 XAxis 对象,或是一个对 XAxis 对象求值的表达式。
DateTime
- 是一个日期类型的参数,指定图表的开始日期和时间。
StartMS
- 是一个长整型参数,指定开始时间的毫秒部分。DATE 对象不包含毫秒。
RangeDays
- 是一个长整型参数,指定范围的天数部分。
RangeHours
- 是一个长整型参数,指定范围的小时部分。
RangeMinutes
- 是一个长整型参数,指定范围的分钟部分。
RangeSeconds
- 是一个长整型参数,指定范围的秒数部分。
RangeMS
- 是一个长整型参数,指定范围的毫秒部分。
备注
在设置时间跨度之前,必须暂停图表。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal