示例:DisplayDateOnScale 属性

Private Sub DateScaleToggle() If Trend1.XAxis.DisplayDateOnScale = True Then Trend1.XAxis.DisplayDateOnScale = False Else Trend1.XAxis.DisplayDateOnScale = True End If End Sub
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal