DisplayDateOnScale 属性

返回或设置日期是否显示在 x 轴刻度上的时间下。读/写。布尔型。
语法
xaxis
.
DisplayDateOnScale
[
= 状态
]
其中
xaxis
- 是一个 XAxis 对象,或是一个对 XAxis 对象求值的表达式。
state
- 是布尔类型的参数,可设置为下列值之一:
  • True
    。显示日期。
  • False
    。不显示日期。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal