TimeSpan 属性

返回或设置图表可见区域代表的时间长度(以秒为单位)。读/写。长整型。
语法
xaxis.
TimeSpan
[ =
value
]
其中
xaxis
- 是一个 XAxis 对象,或是一个对 XAxis 对象求值的表达式。
value
- 是一个长整型参数,指定所显示的秒数。
备注
趋势图表可以根据时间绘制值,也可以根据所选的笔绘制值。在标准线条图表中,每支笔都将按时间绘制。
tx_TimeSpan
  • 在 Trend 属性的“常规”选项卡上设置图表样式。
示例中的结束时间是开始时间之后 61 秒,因为时间标记包括第一秒和最后一秒。
使用属性页面进行编辑时,时间跨度被限制为最多 32767 个所选单位。通过对象模型进行设置时,则没有这一限制,可以使用任何正的长整数(秒数)。
如果开始时间和时间跨度相加超过 12/31/37(2037 年 12 月 31 日),则会修改时间跨度,以使结束时间为 12/31/37。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal