创建 TrendPro 对象

创建 TrendPro 对象,以显示来自数据源的实时或历史数据:
FactoryTalk Alarms and Events、Live Data、FactoryTalk View SE 数据记录、FactoryTalk View SE DataLogPro、FactoryTalk Historian、FactoryTalk Historian Asset Framework、
OSIsoft® PI Server™
和 FactoryTalk AssetCentre
。
要创建 TrendPro 对象
  1. 在工具箱中,选择
    TrendPro
    。
  2. 拖动鼠标创建一个与趋势图大小大致相同的框。
  3. 在
    常规
    选项卡上,指定常规运行时选项。
  4. 在
    通用
    选项卡上,指定通用属性,如大小和位置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal