在设计时添加轨迹 (TrendPro)

在设计时,可将轨迹作为标签或参数添加到趋势。
对于 TrendPro 对象的每条轨迹,绘制样本时以时间为水平 x 轴、以值为垂直 y 轴。
小贴士:
要显示来自 FactoryTalk View SE 数据记录的数据,请确保已启动数据日志模型。否则,趋势将不会显示任何所选标签值。
要对
FactoryTalk Historian SE 服务器、Asset Framework 服务器、FactoryTalk Historian ME 模块或 PI Server
中的历史数据进行趋势分析,需要在 FactoryTalk View Studio 或 SE Client 计算机上安装 FactoryTalk View 安装包中的
FactoryTalk Historian Connectivity
。
所有客户端必须使用相同的计算机名称或相同的 IP 地址。如果添加或删除 PI 服务器,需重新启动 FactoryTalk View Studio 或 FactoryTalk View SE Client 才能生效。
要在设计时将轨迹添加到趋势
  1. 在
    属性
    对话框的
    轨迹
    选项卡中,单击 Add trace icon。
  2. 要将条目作为标签添加:
    1. 选择
      标签
      。
    2. 在
      标签浏览器
      中,展开树并导航到数据源的文件夹。
    3. 在
      条目
      窗格中,选择一个或多个标签或者报警。
  3. 要将条目作为参数添加:
    1. 选择
      参数
      ,然后选择一个类型。
    2. 键入
      #编号
      格式,例如
      #1
      。
  4. 单击
    确定
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal