常规运行时设置 (TrendPro)

该选项卡用于设置在运行时哪些设置可供操作员使用。为防止操作员更改这些选项,该选项卡在运行时是不可用的。
下表显示了该选项卡的设置。
设置
描述
趋势设置
单击该按钮可打开
属性
对话框并配置详细趋势在运行时的外观和行为。
如果启用
上下文菜单
选项,则
属性
对话框在运行时也可用。
图表
指定显示哪些趋势窗格以及各上下文菜单在运行时是否可供操作员使用。
窗格包括
标签浏览器
、
工具栏
、
时间栏
、
上下文菜单
、
标签列表
以及
事件列表
。还可指定工具栏上的图标大小,或者在首次运行趋势时是否折叠标签浏览器、标签列表或事件列表。
“属性”对话框
指定在运行时操作员可使用哪些趋势属性选项卡。
默认情况下,运行时属性对话框包括
常规
和
轨迹
选项卡。
常规
选项卡包括
时间段
、
应用程序
、
图表
、
检索
、
X 轴
以及
形状
。
提示
:如果要在运行时的
常规
选项卡上显示
形状
,需要在设计时选中
形状
复选框,并在运行时的趋势上创建形状。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal