轨迹列表 (TrendPro)

轨迹列表
显示适用于所选标签的当前轨迹和其他数据的详细信息。在
轨迹列表
中,每行表示一个轨迹,可以有多个轨迹。
小贴士:
右键单击列表,显示用于配置列设置的上下文菜单。
下表介绍了为每个轨迹提供的数据。
列
描述
标签
标签的完全限定名称。
历史模式
FactoryTalk View SE 数据记录模型、DataLogPro+、FactoryTalk Historian Asset Framework 服务器或 FactoryTalk Historian SE 或 ME 服务器。
可见性
指示图表上的轨迹是否可见。清除此复选框可隐藏选定的轨迹,而无需将其从轨迹列表中删除。
样式
轨迹线的颜色、宽度和样式。双击此列中的一行以更改其外观。
轴最小值
标签的最小 Y 轴值(以工程单位表示)。
轴最大值
标签的最大 Y 轴值(以工程单位表示)。
单位
标签值的工程单位。
精度
标签值的小数精度。单击向下箭头更改精度。
格式
科学记数或十进制数字格式。单击向下箭头更改格式。
标签最小值
标签原始获取值的最小值。
标签最大值
标签原始获取值的最大值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal