突出显示活动轨迹 (TrendPro)

在绘图平面上突出显示当前选择的标签,
以便在绘图平面上存在多个标签时更容易看到它。
突出显示活动轨迹
  1. 在
    轨迹列表
    中,选择要突出显示的轨迹。
  2. 在工具栏上,单击
    轨迹突出显示
    Trend Linked Icons PNG File Template。
    所选轨迹随即在绘图平面上突出显示。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal