TrendPro 模板

模板由一组设置组成。模板可应用于 HMI 服务器中的所有趋势,以创建一致的外观。应用某个模板时,为该模板选择的属性设置会应用于当前的趋势,并显示在运行时图表上。
使用趋势模板可以:
  • 为多个趋势图表应用一致的设置。
  • 针对相同数据创建一组不同的视图。
  • 在试验各个选项后快速返回标准画面。
模板通常在运行时创建,创建后可供所有用户使用。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal