搜索
FactoryTalk View SE 帮助
更改趋势的外观
如何打开“属性”对话框?
右键单击绘图平面,然后选择
属性
。将打开
属性
对话框。
可以通过此对话框设置立即应用到当前趋势的属性。
趋势
将运行时属性和外观设置为默认值(TrendPro)
“时间段”页面 (TrendPro)
Live Data 页面 (TrendPro)
“应用程序”页面 (TrendPro)
“图表”页面 (TrendPro)
“统计数据属性”对话框 (TrendPro)
“检索”页面 (TrendPro)
“检索”页面 -“常规”选项卡 (TrendPro)
“检索”页面 -“采样”选项卡 (TrendPro)
“检索”页面 - 数据采样选项 (TrendPro)
“形状”页面 (TrendPro)
“轨迹”页面 (TrendPro)
“X 轴”页面 (TrendPro)
“Y 轴”页面 (TrendPro)
将运行时属性和外观设置为默认值(TrendPro)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal