事件列表

该事件列表显示当前趋势时间段内发生的操作员行为和报警事件明细。某些事件可能未显示在图表中,因为它们是在较高优先级事件之后绘制的。
小贴士:
显示的列可能有所不同,具体取决于使用的是本地应用程序还是网络应用程序。
右键单击列表,显示用于配置列设置的上下文菜单。
下表描述事件的各个列。
列
描述
优先级
表示事件紧急性的图标。
报警状态
表示由报警事件引起的报警状态变化的图标。
事件时间
出现诊断信息或报警条件变为当前显示状态的时间。可单击此列对列表进行排序。
源
报警或生成诊断消息的软件产品的名称。
Location
生成消息的计算机名称
条件名称
描述报警条件的名称。条件名称随事件类别不同而不同。例如:
  • 级别:LO、LOLO、HI、HIHI
  • 独立:TRIP、TRIP_L(锁定型)
  • 偏差:DEV_LO、DEV_HI、DEV_HI_LO
  • 更改速率:ROC_POS、ROC_NEG
消息
描述操作员操作或报警事件的文本。
资源
作为诊断消息主题的硬件或软件对象的名称。
用户名
生成消息时登录到计算机的用户的登录 ID。
当前值
当报警条件更改状态时报警的被监控标签的值。
限值
指定报警限值的整数值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal