在运行时添加轨迹 (TrendPro)

在运行时,可将轨迹作为标签添加到趋势。在运行时添加的轨迹不会被保存。
对于 TrendPro 对象的每条轨迹,绘制样本时以时间为水平 x 轴、以值为垂直 y 轴。
小贴士:
要显示来自 FactoryTalk View SE 数据记录的数据,请确保已启动数据日志模型。否则,趋势将不会显示任何所选标签值。
要对
FactoryTalk Historian SE 服务器、Asset Framework 服务器、FactoryTalk Historian ME 模块或 PI Server
中的历史数据进行趋势分析,需要在 FactoryTalk View Studio 或 SE Client 计算机上安装 FactoryTalk View 安装包中的
FactoryTalk Historian Connectivity
。
所有客户端必须使用相同的计算机名称或相同的 IP 地址。如果添加或删除 PI 服务器,需重新启动 FactoryTalk View Studio 或 FactoryTalk View SE Client 才能生效。
要在运行时从图表将轨迹添加到趋势
  1. 在图表的
    标签浏览器
    窗格中,展开树并导航到要进行趋势分析的数据源的文件夹。
  2. 在
    条目
    窗格中,将一个或多个标签拖动到图表。
要在运行时从上下文菜单将轨迹添加到趋势
  1. 在图表中,单击右键并选择
    属性
    。
  2. 在
    轨迹
    选项卡中,单击 Add trace icon。
  3. 在
    标签浏览器
    窗格中,展开树并导航到要进行趋势分析的数据源的文件夹。
  4. 在
    条目
    窗格中,选择一个或多个标签。
  5. 单击
    确定
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal