使用 TrendPro 对象

可使用趋势查询数据并将其绘制在图形画面上。
使用 TrendPro 对象执行以下操作:
  • 查看历史时间段、预设时间段和实时的标签值。
  • 通过添加用户定义的形状,轻松识别定义跟踪“正常”条件的边界。
  • 确定标签值是否在定义的边界之外。
  • 同时显示和比较多个标签或跟踪。
  • 添加标签后,可通过各种方式操作数据,包括平移、放大和缩小。
支持的数据源包括
FactoryTalk Alarms and Events、Live Data、FactoryTalk View SE 数据记录、FactoryTalk View SE DataLogPro、FactoryTalk Historian、FactoryTalk Historian Asset Framework、
OSIsoft® PI Server™
和 FactoryTalk AssetCentre
。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal