重命名组件

重命名组件时,组件名称及其路径最多可包含 256 个字符。
以下
FactoryTalk View Studio
组件的名称不支持扩展的 ASCII 字符或 Unicode 字符:应用程序、区域、HMI 服务器、数据服务器、HMI 标签、
FactoryTalk Linx
快捷方式、
FactoryTalk View Studio
应用程序文件(SED 文件)以及所有
FactoryTalk View
应用程序组件,包括图形画面、参数文件、宏文件、事件文件、衍生标签文件和数据记录文件。
小贴士:
要重命名应用程序,请使用
应用程序管理器
工具。有关更多信息,请参见应用程序管理器帮助。
要重命名组件:
  1. 在
    FactoryTalk View Studio
    的“浏览器”窗口中,右键单击组件,然后选择
    重命名
    。
  2. 在
    重命名
    对话框中,键入一个新名称,然后单击
    确定
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal