浏览器中的常见操作

某些操作是 Windows 的常见操作,在此不再赘述。以下各项在使用
FactoryTalk View Studio
时有重要作用。
要执行此操作
遵照下列步骤
打开
FactoryTalk View
编辑器
请执行以下操作之一:
  • 如果编辑器没有组件,则双击该编辑器的图标。
  • 将编辑器的图标从“浏览器”窗口拖动到工作空间。
  • 右键单击编辑器的图标,并选择
    打开
    或
    新建
    。
    如果可以在编辑器中创建组件,则上下文菜单包含
    新建
    ;如果不能创建组件,则上下文菜单包含“显示”。
打开编辑器的组件
请执行以下操作之一:
  • 双击该组件。
  • 右键单击组件,然后选择
    打开
    。
  • 将组件从“浏览器”窗口拖动到工作区。
为资源设置安全
右键单击
系统
文件夹,或其中的文件夹或图标,然后选择
安全
。之后,可在
安全设置
对话框中指定权限。有关说明,请单击
帮助
。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal