应用程序设置

在
FactoryTalk View Studio
中,使用
选项
对话框配置应用于所有应用程序的设置。
下表显示了对话框中
设置
选项卡上的选项。
选项
描述
自动打开属性对话框
选中该复选框可在绘制对象后释放鼠标按键时自动打开图形对象
属性
对话框。
如果清除该复选框,则可双击对象,或右键单击对象然后从上下文菜单中选择
属性
,以打开
属性
对话框。
使用旧版默认颜色
选中此复选框可为图形对象使用旧版默认颜色。
当对象不可见时从扫描中排除所引用的标签
选中此复选框可使不可见对象的关联标签不被扫描,但可见性表达式除外。默认情况下,在版本 14.00 或更高版本中创建的新应用程序中,此复选框处于选中状态。要使这些对象在扫描时在画面及其标签上仍保持不可见,建议您将对象的位置设置为负值,使其处于画面框之外,或配置对象的外观使其显示为透明。
将版本 13.00 或更早版本升级到最新版本后,现有工程的不可见对象标签仍会被扫描。
保存编辑到活动 HMI 服务器和后备 HMI 服务器。
选中该复选框可自动将编辑内容保存到活动 HMI 服务器和后备 HMI 服务器。默认情况下选中该选项。
注意
:
这不包括 HMI 标签数据库编辑。如果编辑 HMI 标签数据库,则将 HMI 工程手动复制到后备服务器。
自动将 HMI 内存标签值同步到活动 HMI 服务器和备用 HMI 服务器
选中该复选框可自动将 HMI 内存标签值同步到活动 HMI 服务器和后备 HMI 服务器。
注意
:选择此选项后,如果正在服务器端运行的
衍生标签
、
事件
或
宏
更改 HMI 内存标签值,
则它们的值也会同步到活动服务器和后备服务器。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal