移除一个或多个组件

组件被移除后,不会再显示在
浏览器
窗口中,但仍位于计算机中。如果在某个应用程序中引用了该组件,例如,如果该组件被指定为启动宏,则当应用程序调用它时,它仍将运行。
移除
选项位于在 HMI 服务器工程中创建的组件(例如,图形画面、事件文件和宏文件)的上下文菜单中。该选项不适用于未处于 HMI 工程中的浏览器中的任何内容。
小贴士:
要从 HMI 工程和计算机中移除组件,请使用
删除
选项。
要从 HMI 服务器工程中移除一个或多个组件:
  1. 在
    FactoryTalk View Studio
    的
    浏览器
    窗口中,右键单击编辑器图标,然后选择
    移除
    。
  2. 在组件选择对话框中,选择要移除的组件,然后单击
    确定
    。
  3. 在确认对话框中,单击
    是
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal