删除多个组件

删除组件时,会将其从“浏览器”窗口和计算机中移除。
小贴士:
可以从“浏览器”窗口中移除 HMI 工程组件(例如,图形画面、事件文件和宏文件),但该文件仍存在于硬盘中。使用
移除
选项进行此操作。
要删除多个组件:
  1. 在
    FactoryTalk View
    的浏览器窗口中,右键单击编辑器图标,然后选择
    删除
    。
    小贴士:
    或者,也可以在选择组件时按住 Ctrl 键,然后按 Delete。
  2. 在组件选择对话框中,选择要删除的组件,然后单击
    确定
    。
  3. 在确认对话框中,单击
    是
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal