关于 FactoryTalk View Studio

此对话框显示软件的版本和版权信息。还可以单击按钮以显示有关安装在您的系统上的插件的信息。
插件
单击此按钮以打开一个窗口,其中显示安装在您的系统上的 FactoryTalk View 产品插件的列表。
有关插件窗口中某一条目的详细信息:
  1. 单击该条目使其突出显示。
  2. 单击
    详细信息
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal