移动窗口或调整窗口的大小

可以移动主窗口和任何编辑器的窗口,或调整其大小。
要移动窗口:
  1. 将鼠标光标放在窗口的标题栏上,然后按下鼠标左键。
  2. 按住该鼠标键,将窗口拖动到其新位置。
  3. 释放该鼠标键。
要调整窗口的大小:
  1. 将鼠标光标移至窗口的边框或角部,待光标变为双箭头时按下鼠标左键不放。
  2. 按住鼠标左键的同时将窗口拖动至新的大小。
  3. 释放该鼠标键。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal