复制组件

对于有多个组件的编辑器(例如,图形画面、配方和衍生标签编辑器),可以复制并重命名现有组件。这样做将以不同的名称创建该组件的副本,并将其存储在与原始组件相同的位置。
要复制组件:
  1. 在
    FactoryTalk View Studio
    的“浏览器”窗口中,右键单击组件,然后选择
    复制
    。
  2. 在
    保存
    对话框中,键入组件的新名称,然后单击
    确定
    。
    小贴士:
    所有 FactoryTalk View 应用程序组件的名称(包括图形画面、参数文件、宏文件、事件文件、衍生标签文件以及数据记录文件)均不支持扩展的 ASCII 字符或 Unicode 字符。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal