浏览器窗口

在
FactoryTalk View Studio
中进行操作的主要工具。可以通过它来访问编辑器,从而设置应用程序和创建其组件。
当在
FactoryTalk View Studio
中打开应用程序时,浏览器窗口将停靠在工作空间旁边的主窗口的左侧。
浏览器窗口在顶层显示
FactoryTalk Directory
图标,而在下一层显示
FactoryTalk View
应用程序文件夹和
系统
文件夹。
FactoryTalk View
应用程序文件夹包含用于开发应用程序的编辑器和组件。在
系统
文件夹中,可使用
FactoryTalk Security
指定哪些用户、组和计算机对系统中的哪些资源具有访问权。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal