语言切换

语言切换可用于以不同语言部署应用程序。设计时,可采用多达 40 种语言通过用户定义的文本字符串设计应用程序。在运行时,可以使用每种语言的语言切换按钮动态切换多达 20 种应用程序语言。
通常,支持语言切换的用户定义文本字符串是运行时操作员在应用程序中所见的那些字符串,包括:
  • 在图形画面和全局对象画面中创建的文本对象
  • 在
    画面设置
    对话框中指定的图形和全局对象画面标题
  • 图形画面中的标记和标题,包括报警触发器标记
  • 嵌入式时间和日期与数字变量
  • 报警消息、本地消息和参考消息
  • 用户管理
    按钮对话框和
    电子签名
    对话框中的标题和短消息
  • 在控制器标签的扩展属性中定义的文本字符串
    小贴士:
    启用多语言时,请确保已定义控制器默认语言。
    • 如果所请求的语言在控制器中不可用,则应用程序将显示在 HMI 中定义和启用的默认语言。
    • 如果未在控制器中定义 HMI 默认语言,则应用程序会使用控制器默认语言或不具有 ID 的单一语言。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal