创建一个 Machine Edition 应用

可在启动
FactoryTalk View Studio
时或
FactoryTalk View Studio
打开后创建
FactoryTalk View ME
应用程序。
创建 Machine Edition 应用
  1. 如果
    FactoryTalk View Studio
    未启动,请启动
    FactoryTalk View Studio
    。
  2. 如果
    FactoryTalk View Studio
    启动,从
    文件
    菜单中,选择
    新建应用
    或单击
    新建应用
    工具。如果某个应用程序已打开,
    FactoryTalk View Studio
    将询问您是否关闭该应用程序。单击
    是
    。
  3. 中
    新建/打开 Machine Edition 应用
    对话框的
    新建
    选项卡中,在
    应用名称
    框中输入应用名称。
  4. (可选)输入应用程序描述。也可以在创建应用程序后在应用程序的
    属性
    对话框中修改描述。
  5. 选择应用程序的语言。创建应用程序后,可以在
    语言配置
    对话框中添加更多语言。
  6. 选择应用程序的分辨率。创建应用程序后,可以在
    工程设置
    编辑器中修改分辨率。
  7. 单击
    创建
    。
FactoryTalk View Studio
将创建应用的文件夹和文件,然后在浏览器窗口中显示新的应用。系统会自动创建名为
MAIN
的画面,并将初始图形分配给
主画面
。
默认情况下,应用文件存储在:
\Users\Public\Public Documents\RSView Enterprise\ME\HMI projects\<ApplicationName>
为应用程序文件指定扩展名 .med。
用户可选择使用 HMI 工程文件夹路径配置工具自定义位置。
自定义 HMI 工程文件夹
  1. 打开 HMI 工程文件夹路径配置工具。
    小贴士:
    可以从“开始”菜单或在 C:\Program Files (x86)\Rockwell Software\RSView Enterprise 中找到此工具。
    确保 HMI 工程未被
    FactoryTalk View Studio
    或
    FactoryTalk View ME Station
    使用。
  2. 指定用于存储 HMI 工程的新文件夹。
  3. 选择
    应用
    。
  4. 重新启动 HMI 服务器计算机。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal