“语言配置”对话框

如何打开“语言配置”对话框?
在
FactoryTalk View Studio
中,从
工具
菜单中选择
语言
。
使用
语言配置
对话框的
常规
选卡执行以下操作:
  • 为应用使用的语言列表添加或移除语言。在设计时,最多可为应用程序添加 40 种语言。在运行时,最多可以使用 20 种语言进行语言切换。
  • 导出或导入语言字符串
  • 更改应用的默认语言。
  • 指定是否将未定义字符串显示为默认语言字符串或未定义字符串“?”字符
语言列表显示添加到应用程序的语言,首先显示语言名称,然后显示语言的 RFC1766 识别码。
RFC1766 标识符的格式为:<
languagecode2
>-<
country/regioncode2
>
其中,<
languagecode2
> 是小写的两个字母长度的代码,<
country/regioncode2
> 是大写的两个字母长度的代码。例如,美国英语的 RFC1766 代码是 en-US。RFC1766 名称不区分大小写。
表中的语言支持语言切换。在切换语言之前,请确定已在开发和运行时计算机上安装了相应的语言。
列表中旁边有选择标记的语言为默认语言。
应用程序的当前语言显示在列表窗口下方。这是打开应用时选择的语言。
小贴士:
如果在设计时保存应用组件,将以应用的当前语言保存与之相关联的文本字符串,如标题、本地消息等等。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal