为应用程序添加语言

使用
语言配置
对话框
常规
选项卡中的
添加
按钮为应用添加语言。
添加语言
对话框中的语言列表会显示运行
FactoryTalk View Studio
的设计时计算机支持的语言。
要为应用程序添加语言
  1. 在
    语言配置
    对话框中,单击
    添加
    。
  2. 在
    添加语言
    对话框中,选择将要添加到应用中的语言,然后单击
    确定
    。
添加语言
对话框将关闭,所选语言会添加到
常规
选项卡上的列表中。
小贴士:
添加语言
对话框中的语言是计算机操作系统支持的语言。它们不是必须安装在计算机上的语言。如果选择的语言尚未安装,则会在浏览器底部的
诊断
列表
中出现警告消息。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal