设置字体链接的注册表项

为保证字体链接正常工作,建议使用
FactoryTalk View ME
应用程序中的 Tahoma 或 Microsoft Sans Serif 字体。
要使用其他字体进行语言切换,请为该字体添加注册表项。可以将基本字体链接到所有与 Tahoma 或 Microsoft Sans Serif 链接的字体。
仅当安装了支持字体链接的字体时,使用这些说明设置的注册表项才会存在。安装新的 Windows 语言或语言组时,安装进程会安装字体并启用字体链接。
将基本字体链接到多种字体
  1. 在 Windows
    开始
    菜单中,选择
    运行
    。
  2. 在
    运行
    对话框中,键入
    regedt32
    ,然后按
    确定
    。
  3. 选择
    Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Fonts
    。
  4. 在右窗格中,双击
    Tahoma
    或
    Microsoft San Serif
    ,然后复制 (
    Ctrl+C
    ) 值数据。
  5. 选择
    编辑 > 新建 > 多字符串值
    。
  6. 右键单击新值,选择
    重命名
    ,然后键入要为其设置字体链接的字体名称(例如
    Arial
    )。
  7. 在
    数值数据
    框中,粘贴 (
    Ctrl+V
    ) 您在步骤 4 中复制的值,然后单击
    确定
    。
当您重启计算机时,新字体将链接到 Tahoma 或 Microsoft San Serif 所链接的所有字体。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal