粘贴时不含本地化语言字符串

您可以使用
粘贴时不包含本地化字符串
命令从某个对象中移除
FactoryTalk View Studio
设计环境中当前使用的语言之外的所有其他语言字符串。使用此命令粘贴对象时,其他语言字符串将设置为 UNDEFINED。除了这一点不同之外,此命令的功能和
粘贴
命令的相同。
例如,如果要从某个已转换成多种语言的应用程序复制瞬时型按钮,并且使用
粘贴时不包含本地化字符串
命令将此瞬时型按钮粘贴到用英语打开的其他应用程序中,则仅保留英语字符串,而其他语言字符串将设置为 UNDEFINED。
要在粘贴时不包含本地化字符串
  1. 选择其中包含需要移除的本地化字符串的对象。
  2. 从
    编辑
    菜单选择
    复制
    。
  3. 从
    编辑
    菜单选择
    粘贴时不包含本地化字符串
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal