搜索
FactoryTalk View ME 帮助
“导入操作”对话框
使用
导入操作
对话框:
将在
语言配置
对话框中选择的语言的对应的文本字符串导出到 Unicode 文本文件
从 Excel 电子数据表中导入所有应用支持的语言对应的文本字符串
语言切换
“导入操作”对话框中的选项
从 Unicode 文本文件导入文本字符串
从 Excel 电子数据表中导入文本字符串
选择从中导入文本字符串的文件
导入文本字符串时的注意事项
对 Unicode 文本文件导入操作进行故障排除
Excel 电子数据表导入操作故障排除
导入过程中的 Excel 电子数据表检查顺序
“语言配置”对话框
“导出操作”对话框
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal