开启图形库中的多种语言支持

FactoryTalk View
安装的图形库默认为中性语言。这意味着图形库中的对象将以装载的任何语言显示文本字符串,而不考虑该语言是应用打开时所用语言还是其默认语言。要在图形库中切换文本字符串的语言,必须开启图形库中的多种语言支持。
要开启图形库中的多种语言支持
  1. 在
    图形
    文件夹中,打开
    库
    下的图形库。
  2. 右键单击图形库显示,然后选择
    显示设置
    。
  3. 在
    显示设置
    对话框的
    常规
    选项卡中,选择复选框
    支持多种语言
    。
    小贴士:
    保存库画面时,所有能够转换的字符串都以当前应用程序语言保存。这样做,仅显示当前语言的文本字符串。其他语言的文本字符串将以未定义字符串形式出现。需将字符串导出、转换然后再导入,才可以其他语言显示。
    创建图形库显示时,默认选中
    支持多种语言
    复选框。如要显示为中性语言,则清除
    支持多种语言
    复选框。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal