无法导出或导入的文本字符串

不能导出或导入以下文本字符串:
  • 组成
    FactoryTalk View Studio
    或 Machine Edition 软件的图形用户界面的文本,如系统错误消息、对话框或菜单中的文本。这些文本以操作系统使用的语言显示,并且会在
    FactoryTalk View
    本地化时进行转换。
  • 可在运行时显示、但用于操作应用的文本,如图形画面的文件名
  • 添加到应用程序的文本,例如标签描述以及表达式中的字符串常量
  • 系统标签信息,以操作系统使用的语言显示
  • 配方文件中的字符串
更多关于可导出和导入的文本字符串的信息,请参见
FactoryTalk View ME
用户指南
中的“设置语言切换”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal