在设计时切换应用程序语言

如果应用程序设计有多种语言,则可能需要在设计时切换应用程序语言以检查转换后文本的布局。
要在设计时切换应用程序语言
  1. 从
    应用程序
    菜单中选择
    更改应用程序语言
    ,或在工具栏中单击 。
  2. 在
    更改应用程序语言
    对话框中,选择想要更改成的语言。
    小贴士:
    语言列表显示添加到应用程序的语言,首先显示语言名称,然后显示语言的 RFC1766 识别码。
  3. 单击
    确定
    。
以下对话框中的文本将更改为所选语言:
  • 报警设置
  • 画面
  • 全局对象
  • 参考消息
  • 本地消息
如果任意对话框已打开且未保存更改,则会显示一条消息,提示用户保存更改。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal