窗口区域格式和字体

要切换应用语言,可能需要设置 Windows 区域设置格式和字体。
区域设置格式
Windows 区域设置格式决定了应用程序在设计时和运行时如何显示时间、日期和浮点值。
强烈建议不要编辑默认本地化设置,原因如下:
  • 只能修改当前用户区域设置的格式。所有其他区域设置的格式设置为其默认值。例如,如果选择英语(美式)作为当前用户本地化设置,修改其格式,然后选择另一个本地化设置,修改将丢失。
  • 只能修改当前用户的设置。如果有一个以上的用户登录,他们都必须进行相同的修改。
  • 只能修改已安装语言的区域设置。
    小贴士:
    本地化格式支持用于
    PanelView Plus 7
    和
    PanelView Plus 6
    终端,但不支持用于
    PanelView Plus
    或
    PanelView Plus CE
    终端。
    切换应用语言时,即使未安装语言,也会使用新语言的默认本地化设置。
字体
Windows 字体支持功能允许应用显示不受应用原字体支持的字符。例如,如果应用的字符串被导出并转换成中文,然后又被重新导入,那么转换的文本将以中文字体显示,而不需要在应用的每个实例中更改字体选择。
安装语言或语言组时会自动启用字体支持。例如,安装东亚语言组后,将支持这些语言(包括中文)的字体。如果字体支持已禁用,字体不能显示的任何字符将显示为未定义的“?”字符。
小贴士:
在
Windows
计算机中,带有 .fon 扩展名的某些光栅字体以及带有符号脚本的字体(如 Wingdings)不会显示其他字体的字符。
FactoryTalk View ME
Station 支持对
PanelView Plus 7
、
PanelView Plus 6
、
PanelView Plus
和
PanelView Plus CE
终端进行字体链接。使用
FactoryTalk View ME Station
终端设置
选项中的
字体链接
菜单选择基本字体,并将另一字体链接到基本字体。必须在终端上加载基本字体和链接字体。
如果运行时应用程序使用
FactoryTalk View ME Station
中未安装的字体,则需手动将该字体复制到终端的内存卡中,或者如果该字体的大小超过终端的内存空间(例如 Simsun 字体),则可以将字体复制到外部压缩闪存卡中。如果使用外部闪存卡,则在应用程序运行期间,需要一直将该卡插入终端。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal