使应用作好语言切换的准备

在切换应用语言前,需要将应用作好语言切换的准备。
要将应用作好语言切换的准备,请执行以下操作
  1. 在 Windows,设置应用支持的本地格式和字体。
  2. 创建、导入或打开应用并在
    新建
    选项卡上的
    语言
    框中指定一种语言。该语言将成为应用的默认语言,而且用于显示未定义的文本字符串。
  3. 使用
    语言配置
    对话框为应用添加种语言。可将这些语言中的任意一种指定为默认语言。
  4. 为应用程序图形对象和消息指定文本字符串。
  5. 为应用将切换到每种语言创建语言切换按钮,并为每个按钮分配一种语言。
    小贴士:
    操作员在运行时切换语言的时候,语言切换按钮上的标题会改变。如要通过标题以外的方式来识别按钮,可以对按钮进行颜色编码,或者添加标识来确认与每种按钮相关的语言。
  6. 使用
    语言配置
    对话框将文本字符串从应用导出到 Unicode 文本文件或 Microsoft Excel 电子数据表。
  7. 将导出文件中的文本字符串翻译为应用将在运行时使用的各种语言。
  8. 使用
    语言配置
    对话框将每种语言编辑后的文件导入应用。
  9. 使用
    更改应用语言
    对话框打开应用并切换语言,检查转换文本的布局。
  10. 创建运行时应用程序,指定启动语言和操作员可以切换到的语言。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal