关于图形画面

在
FactoryTalk View Studio
中,有三种类型的图形画面:
  • 标准画面
    - 存储在
    画面
    文件夹中。在运行时,操作员可以看到这些画面。画面中提供了自动化工厂活动或过程视图。这些视图可以显示系统或过程数据,并提供一种方法以便操作员可以将值写入实时数据库或可编程控制器等外部设备中。
  • 全局对象画面
    - 存储在
    全局对象
    文件夹中。全局对象画面允许用户将全局对象画面上图形对象的外观和行为链接到标准画面中该对象的多个副本。当更改原始对象时,所做的更改将自动应用到该对象的副本。
  • 库画面
    - 存储在“库”文件夹中。库画面包含可在其他画面中使用的现成图形对象。
构成图形画面的元素称为图形对象。
图形
编辑器中的
对象
菜单可提供简单的绘图元素(如直线、矩形和椭圆形)和现成对象(如按钮、输入和显示字段以及报警条和列表)。使用这些元素可创建流程和活动的直观演示。然后通过将对象链接到标签为画面添加动画,从而使对象的外观随标签值的变化而变化。
应用程序可具有的最大画面数目由用户为
FactoryTalk View Studio
购买的激活类型决定。
PanelView Plus 7 Standard
应用程序限制为 100 个画面,而
PanelView Plus 6 Compact
应用程序限制为 25 个画面。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal