编辑画面行为设置(“行为”选项卡)

要编辑画面的运行时行为设置
  1. 在
    画面设置
    对话框中单击
    行为
    选项卡。
  2. 编辑此选项卡中给出的设置。
宏
在这些框中,输入要在画面启动或关闭时运行的宏。
  • 启动
    单击
    浏览
    按钮,并选择要在画面打开时运行的宏,或键入宏(如果能确定宏名)。
  • 关闭
    单击
    浏览
    按钮,并选择要在画面关闭时运行的宏,或键入宏(如果能确定宏名)。
具有输入焦点的对象的行为
某些交互式对象需要通过 Tab 键选择,或用鼠标单击来激活它们,以使其具有输入焦点。这些对象中需要用此类方式激活的对象包括报警列表、趋势和画面列表选择器。
  • 当对象具有焦点时禁用突出显示
    选中此框可关闭具有输入焦点的对象的突出显示功能。
  • 突出显示颜色
    选择运行时在当前处于活动状态并具有焦点的对象周围突出显示的颜色。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal