输入焦点

运行时,当图形画面中的对象处于活动状态且准备接收鼠标或键盘的输入时,该对象将拥有输入焦点。某些对象需要通过 Tab 键或按下操作(在触摸屏上)进行选择,或者单击鼠标将其激活。
按下
Tab
键移动到下一个接受输入焦点的对象。Tab 键在这些对象之间从左上方移动到右下方。
按
Shift+Tab
回到先前接受输入焦点的对象。
接受输入焦点的对象包括趋势对象、控件列表选择器、导向控件列表选择器、画面列表选择器、报警列表、报警状态列表、报警条、诊断列表、数字输入光标点和第三方 ActiveX 控件。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal