关于图形导入导出向导

“图形导入导出向导”用于通过 XML(扩展标记语言)文本文件生成完整的图形画面,或将完整的图形画面导出到 XML 文件。XML 文件的扩展名为 .xml。
使用该向导,可使用 XML 导入操作:
  • 创建新的图形画面,包括画面设置和对象
  • 修改一个或多个图形画面的画面设置
  • 在新的或现有的画面上创建新的图形对象
  • 更新画面上现有的图形对象
  • 修改图形对象的下列元素(新建或更新):
    • 属性
    • 连接
    • 动画
    • 分组
    • 墙纸属性
    • 键分配
  • 一步导入多个 XML 文件
使用导出操作,可以:
  • 创建完整描述图形画面的 XML 文件
  • 一步导出多个 XML 文件。
要打开“图形导入导出向导”
  1. 在
    浏览器
    窗口中打开
    图形
    文件夹。
  2. 右键单击
    画面
    ,然后选择
    导入和导出
    。
    小贴士:
    “图形导入导出向导”不支持语言切换。使用“图形导入导出向导”导出应用程序的图形画面时,画面的字符串将以应用程序的当前语言导出。导入画面后,已导出的字符串将以应用程序的当前语言导入。如果在导出画面后改变了应用程序的当前语言,则导入的字符串将以采用导出时所用语言的字符串覆盖采用当前语言的字符串。例如,应用程序有法语和英语两种语言。如果用英语打开应用程序,然后导出画面,则只会导出英语字符串。之后,如果用法语打开应用程序,并导入画面的 XML 文件,则英语字符串将覆盖法语字符串。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal