整理文件夹中的图形画面

可使用文件夹整理
FactoryTalk View Studio
中的图形画面。这些文件夹是逻辑文件夹,并不代表文件在硬盘驱动器上的实际位置。它们仅用于设计时,不影响运行时的画面名称或运行时的画面导航。最多可以创建两个级别的文件夹。
要整理文件夹中的图形画面
  1. 在 FactoryTalk View 浏览器窗口中,展开 HMI 服务器和
    图形
    文件夹,然后右键单击
    画面
    并选择
    新建文件夹
    。
  2. 在
    保存
    对话框中,输入文件夹的名称,然后单击
    确定
    。
  3. 在文件夹中创建画面,或将画面拖放到该文件夹。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal