默认图形画面

为了尽快启动工程,
FactoryTalk View Studio
创建了多个针对典型应用预配置的默认图形画面。创建工程时会创建默认画面。
应用程序创建以下默认画面:
  • [ALARM] - 报警触发时出现。该画面用于在发生危险或危急情况时通知操作员。
  • [DIAGNOSTICS] - 发生某些系统活动时显示。使用该画面通知操作员应用的参考消息、警告、错误和审核消息。
  • [INFORMATION] - 触发配置的消息时显示。该画面用于向操作员提供有关需要立即注意的信息的运行时消息。
  • MAIN - 默认的启动图形画面。可在“启动”编辑器中指定其他初始图形画面。
可以使用或修改原始默认画面,还可以创建自己的画面。
要编辑默认画面
  1. 通过执行以下操作之一打开画面:
    • 在
      浏览器
      窗口中,打开
      图形
      文件夹中的
      画面
      列表,然后双击图形文件名开始编辑。
    • 将画面名称从
      画面
      列表拖放到右侧窗格。
      小贴士:
      要打开 [ALARM]、[DIAGNOSTICS] 或 [INFORMATION] 画面,还可在“报警设置”、“诊断列表设置”或“信息设置”编辑器中单击
      编辑
      按钮。
  2. 使用
    图形
    编辑器中可用的工具和菜单选项,修改图形画面。
  3. 保存图形画面。如果希望保持原始默认画面不变以供将来引用,请选择
    另存为
    向修改后的画面指定一个新名称。
    小贴士:
    默认图形画面的副本也存在于
    图形库
    中。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal