“缩放图形画面”对话框中的选项

下表显示了
缩放图形画面
对话框中的选项。
选项
描述
缩放图形画面
选中此复选框可缩放显示,以与所做更改匹配。
缩放对象使用的字体大小
选中此复选框以缩放图形对象上的文本。根据原始字体高度的百分比确定新的字体大小。
仅在
SizeToFit
属性设置为
False
时缩放文本对象。
将不缩放 ActiveX 控件使用的字体。
缩放对象使用的边框大小
选中此复选框来缩放对象边框。根据原始大小百分比计算新边框宽度。浮点值大于 1 的新边框宽度将舍入为最接近的整数。浮点值小于 1 的边框宽度将舍入为 1。
缩放图形文件夹中的图。
选中此复选框,根据原始尺寸的百分比缩放
图形
文件夹中图的大小。
图像将保持与原始大小相同的高度和宽度比值。如果更改了工程窗口大小并且垂直和水平缩放因子不相同,则将对高度和宽度使用最小的缩放因子。
缩放动画中使用的偏移量
选择此复选框,按原始大小的百分比来缩放以下动画的
水平偏移量
和
垂直偏移量
像素:
  • 水平位置
  • 垂直位置
  • 水平滑块
  • 垂直滑块
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal