编辑常规画面设置(“常规”选项卡)

要编辑画面的运行时属性设置
  1. 单击
    画面设置
    对话框中的
    常规
    选项卡。
  2. 编辑此选项卡中给出的设置。
选项
  • 显示类型
    • 替换
      选择
      替换
      可使该画面在运行时关闭屏幕上任何已打开的画面。替换画面使用为
      工程设置
      对话框中的
      工程窗口大小
      选项指定的大小。
      替换画面不会关闭选择了
      无法替换
      选项的“位于顶层”类型的画面。一次只能打开一个“替换”画面。
    • 位于顶层
      选择
      位于顶层
      会将画面置于运行时已打开的其他任何画面(“位于顶层”或“替换”类型)的前端。位于顶层画面可以是任何大小或在任何位置。
      • 无法替换。
        选中该框可在“替换”画面在运行时打开时使画面保持打开状态并置于前端。
        小贴士:
        无法替换的“位于顶层”画面可能隐藏在通过远程屏幕更改打开时无法替换的其他“位于顶层”画面之后。
  • 大小
    对于“位于顶层”画面,指定画面大小。无法在运行时更改大小。
    • 使用当前大小
      选择此选项,可使用鼠标调整画面大小。如果选择此选项,则“宽度”和“高度”输入框不可用。
    • 以像素为单位指定大小
      如果要为画面指定固定宽度和高度(以像素为单位),而不是用鼠标调整画面大小,请选择此选项。
  • 位置
    对于“位于顶层”画面,指定画面位置。这些设置确定画面在运行时打开时相对于应用程序窗口左上角的位置。
    但是,如果操作员使用转至画面按钮或画面列表选择器对象(选中了“画面位置已启用”)打开画面,则会忽略“画面设置位置”选项。而为按钮或列表选择器指定的顶部位置或“左侧位置”设置可确定画面的位置。
    • X
      以像素为单位指定图形的水平位置。默认值为 0,表示将图形画面的左侧定位在应用程序窗口的左边。
    • Y
      以像素为单位指定图形的垂直位置。默认值为 0,表示将图形画面的顶部定位在应用程序窗口的顶端。
  • 画面编号
    如果不想使用数据源更改显示,请接受默认画面编号。
    要远程更改画面,请键入画面编号。可通过远程画面编号控件使用该编号自动控制画面更改。
    在
    全局连接
    编辑器中分配该控件,并将数据源配置为根据需要更改控件值和打开画面(使用画面编号指定要打开的画面)。
    小贴士:
    如果要使用全局连接,必须确保每个画面具有唯一编号,即没有两个画面的编号相同。如果为多个画面分配相同的画面编号,则无法确定在运行时全局连接将打开的画面。
  • 安全码
    单击向下箭头可显示安全码。默认码是 *,在 RSView 3.x 中,该码允许所有用户访问画面。在 RSView 4.0 中,* 允许至少分配有一个安全码 (A-P) 的任何用户访问画面。
    从 A 到 P 选择一个安全码来限制对画面的访问,这样只在其帐号中指定了画面安全码的用户才能够显示该画面。
    如果在“全局连接”编辑器中分配远程画面编号控件,则无论登录用户是否具有对给定画面的安全访问权限,都会进行远程画面更改。
  • 标题栏
    选中此框后,在运行时“位于顶层”图形画面将包含一个标题栏。可以为画面键入一个名称,该名称将用于替代标题栏中该画面的组件名称。
    • 插入变量
      要在标题栏中插入变量,单击此框并从列表中选择要插入的变量类型。在此对话框中,指定变量的详细信息,然后单击“确定”。
  • 背景色
    单击此框可选择图形画面的背景色。如果希望背景呈现渐变效果,请选中“使用渐变样式”复选框。此时,单击颜色方框会出现“渐变填充”对话框。
  • 支持多种语言
    只有库画面具有该属性。
    如果希望库画面中的对象支持多种语言,请选中此框。如果未选中此框,则库画面只会显示一组字符串,显示语言为交付时应用程序的语言。如果选中此框,则库画面支持的语言不受限制。当将对象从库画面拖放或复制到应用程序画面时,将会复制与应用程序所支持语言匹配的任何字符串。而不会复制采用应用程序不支持的语言的任何字符串。如果将支持多语言的整个库复制到“画面”文件夹,则所有文本字符串都将与库一并复制。
    对于所有新的库画面,此选项默认为开启状态(选中该复选框)。
    对于 FactoryTalk View 随附的库画面,此选项为关闭(清空该复选框)。
  • 禁止初始输入焦点
    如果不希望画面在打开时获得输入焦点,请选中此框。(如果希望报警条等位于顶层画面在底层屏幕变化时仍保留有焦点,则可以进行此操作。)然后,操作员可以触按或单击画面,以为其提供输入焦点。
  • 最大标签更新速率
    指定数据服务器将数据发送到在画面中使用的标签的最大速率,这些标签包括在表达式和嵌入式变量中使用的标签。默认的更新速率为 1.0 秒。如果更新速率发生变化,则新速率在画面关闭并重新打开前将不会生效。
    在运行时,无论更新速率如何,所有标签都会在画面打开时立即更新。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal